Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 253.338 Kb

Version: 2.0

Date: 19.06.2016

Download

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB


Dispositivos compatibles

  • Gira X1 V1: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Módulo lógico Gira V1: funciones de mantenimiento.
  • Gira L1 V2: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Gira G1 V1: funciones de mantenimiento.
  • Gira KNX, router IP V2: actualización del firmware.
  • Gira KNX, router IP V3: funciones de mantenimiento

Por funciones de mantenimiento se entienden la actualización del firmware, el reinicio y el restablecimiento de los valores de fábrica que se ejecutan a través del centro de mantenimiento (menú GPA -> Centro de mantenimiento).


Novedades de GPA v2.0

  • Nuevo editor de reloj temporizador, incl. compatibilidad con varios tiempos de conmutación y función astronómica.
  • Editor de nuevos escenarios, incl. la especificación del valor y la función "Ignorar" para usuarios seleccionados (puntos de datos) dentro de un escenario.
  • Administración de usuarios para la creación de los usuarios de la aplicación Gira X1 y del instalador para el mantenimiento remoto.
  • Editor para modificar las categorías de equipos estándar.
  • Asignación de la contraseña del dispositivo, incl. la comprobación de la seguridad de la contraseña para incrementar la protección en caso de acceso remoto.
  • Compatibilidad con el acceso remoto a través del servidor OpenVPN del Gira X1.
  • Además de la copia del proyecto, ahora puede leerse del Gira X1 el proyecto de tiempo de ejecución, incluidas todas las modificaciones del cliente final.
  • Las direcciones de grupos pueden visualizarse de manera opcional junto con los nombres de puntos de datos.
  • Activación directa de la vista "grande" de puntos de datos desde todas las vistas, de forma que sea posible una gran fluidez de trabajo sin necesidad de cambiar de vista.
  • Las direcciones de grupos pueden asignarse a puntos de datos gracias a la función de arrastrar y soltar.
  • El monitor de puntos de datos permite la visualización y modificación de los valores de puntos de datos para el tiempo de ejecución, lo que hace que sea una herramienta útil para la puesta en servicio y el análisis de errores.
  • En "Volumen del proyecto" pueden seleccionarse las funciones relevantes para el proyecto. Esto posibilita una representación de conjunto y ordenada de la vista principal del proyecto.
  • Indicación en forma de lista de los "Elementos empleados" en la vista "Edificio y dispositivos" para seleccionar y adaptar de forma rápida y directa elementos de funciones, dispositivos o edificios.
  • La columna de propiedades puede ocultarse y mostrarse en todas las vistas. Esto posibilita una representación óptima del área de trabajo.
  • El GPA puede activarse en modo de pantalla completa, lo que facilita el trabajo en pantallas pequeñas.
  • Mejora del manejo de las barras de desplazamiento.


Errores subsanados en Gira L1 v2.0
(antiguo módulo lógico de Gira)

  • Regulador PID: corrige el comportamiento del regulador cuando el parámetro "Activo" se pone a "0".
  • Retardador de telegramas: se ha mejorado el comportamiento del tiempo de ejecución del retardador de telegramas.
  • Módulo de posición del sol: el módulo de posición del sol emplea ahora la hora correcta.
  • Al inicializar el módulo a través de un punto de datos de variables, la entrada del módulo se define ahora correctamente.
  • Objeto de comunicación/punto de datos de dispositivos "Tiempo de ejecución": ahora el tiempo se visualiza de forma correcta.
    Configuración de escenarios: se ha mejorado la programación de escenarios en combinación con direcciones de grupos de puertos de escucha.


Errores conocidos en el GPA v2.0

  • Puede suceder que el GPA no encuentre dispositivos en la red. En este caso, cierre el GPA y ábralo de nuevo.
  • Las acciones que se inician en un dispositivo cerrado, por ejemplo la transmisión de proyectos (GPA -> dispositivo) no se ejecutan tras la introducción de la contraseña del dispositivo. La acción debe repetirse después de haber
    introducido la contraseña.
  • Si en la vista de puntos de datos se modifica el tipo de dato (KNX) dentro de la tabla de direcciones de grupos (no en la barra de propiedades) y a continuación se pulsa directamente "Actualizar", el ajuste realizado no se aplica.
  • Tenga en cuenta que en la introducción del valor especificado (vista de puntos de datos), no se lleva a cabo ninguna comprobación del valor introducido. Para realizar una entrada de datos correcta, tenga en cuenta tanto el texto de ejemplo como la descripción emergente.
    Además, la entrada debe diferenciarse de otras que, por ejemplo, se encuentren en el editor de lógica o en el editor de temporizadores. Tenga siempre en cuenta el formato requerido por el editor.
  • Los valores que se escriben en el modo de simulación en un punto de datos de variables no se transmiten. Esto afecta únicamente a la simulación. Como es de esperar, en el módulo lógico operan los puntos de datos de variables.
  • En la conversión de proyectos GPA v1.x a GPA v2.x no se incluirán los puntos siguientes, por lo que precisan de una adaptación manual:
    Escenarios: a causa de la nueva estructuración de los escenarios, en el proyecto convertido deben proyectarse de forma suplementaria los valores del punto de datos de los escenarios individuales.
    Temporizadores: si se usan los puntos de datos de disparador de un temporizador en el plan de conmutación lógica (editor de lógica), estos deben volver a asignarse. El GPA le informa acerca de la comprobación del proyecto y le guía directamente hasta los módulos de entrada afectados.
  • No se impide la localización de un módulo lógico Gira v1.x.
    Por favor, tenga en cuenta que con el GPA v2.0 no es posible configurar y poner en servicio un módulo lógico v1.x.
    Para configurar un módulo lógico v1.x, lleve a cabo una actualización de firmware a 2.x o, de modo alternativo, utilice el GPA v1.3.
    Después de la actualización de firmware, el módulo lógico está protegido con una contraseña de dispositivo.
    Esta contraseña es "device".


Asistencia

Gira X1/L1: introducción de la contraseña de dispositivo

Antes de llevar a cabo una acción de dispositivo, es recomendable desbloquear el dispositivo por separado. Esto puede realizarse a través de la vista "Edificio y dispositivos" (botón derecho del ratón en Dispositivo -> Bloquear/desbloquear dispositivo).

Contraseña para módulos lógicos después de una actualización de firmware

Si se ha actualizado el firmware de un módulo lógico para el que hasta ahora no se había asignado ninguna contraseña o que no tiene una etiqueta adhesiva con contraseña de dispositivo, la nueva contraseña después de la actualización de firmware es "device".
Cambie la contraseña del dispositivo durante la configuración.

Gira X1/L1: el dispositivo no pertenece al proyecto

Cuando se copia un proyecto, se lee desde un dispositivo o el dispositivo carga la copia del proyecto, debe volver a conectarse el dispositivo físico con la plantilla de dispositivo.
Para ello haga clic sobre el dispositivo seleccionado y, a continuación, sobre "Activar asignación de dispositivo" en la barra de propiedades. El dispositivo volverá a visualizarse bajo "Nuevo dispositivo encontrado" y podrá incluirse de nuevo en el modelo de dispositivo.

OpenVPN y DHCP

La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP y no mediante configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conecten. Si desea usar el Gira X1 siempre con una dirección IP fija, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet) de forma que este siempre asigne al Gira X1 la misma dirección IP.

GPA: tiempo de simulación

Tenga en cuenta que la simulación en el GPA usa el tiempo universal coordinado (UTC).

Gira X1/L1: guardar datos remanentes

El módulo lógico guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo pueden perderse datos en caso de caída de la tensión.

Gira X1/L1: la adjudicación de la dirección física requiere la descarga de la aplicación

El Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. En la programación de la dirección física dentro del ETS únicamente se asume la dirección del dispositivo. Las direcciones adicionales se asumen después de la descarga del programa de aplicación.

Gira X1/L1: retardo único en el primer evento

Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aprox. 1 segundo.

GPA: el servicio "127.0.0.1" no está disponible

Encontrará una descripción de la solución en el directorio "Troubleshooting". Este se encuentra en el directorio de instalación del asistente de proyectos Gira.
Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.0\Troubleshooting"