Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 258.088 Kb

Version: 2.2

Date: 19.05.2017

Download

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB


Dispositivos compatibles

  • Gira X1 V1: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Módulo lógico Gira V1: funciones de mantenimiento.
  • Gira L1 V2: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Gira G1 V1: funciones de mantenimiento.
  • Gira KNX, router IP V2: actualización del firmware.
  • Gira KNX, router IP V3: funciones de mantenimiento

Por funciones de mantenimiento se entienden la actualización del firmware, el reinicio y el restablecimiento de los valores de fábrica que se ejecutan a través del centro de mantenimiento (menú GPA -> Centro de mantenimiento).


Errores subsanados en GPA V2.2se encuentra ahora en los ajustes del proyecto.

La lógica no se ejecuta

En algunos casos puede ocurrir que una lógica no se haya ejecutado. Este error se presentaba cuando el dispositivo (Gira X1 o Gira L1) en el que se debía ejecutar la lógica se borraba del proyecto y se ubicaba nuevamente.

Mensaje de error "Ha fallado la comprobación de integración de proyecto"

Visualización del mensaje de error "Ha fallado la comprobación de integración de proyecto" en la puesta en servicio así como al exportar proyectos. Este mensaje de error puede producirse en dos situaciones y se ha subsanado en ambos casos:

  1. Se ha nombrado una función exclusivamente con espacios en blanco.
  2. En la aplicación versión 1.0 del Gira X1 se han creado y desactivado relojes temporizadores. A continuación se ha descargado el proyecto de tiempo de ejecución del Gira X1 en el GPA y se ha intentado poner nuevamente en servicio.


Errores conocidos en el GPA V2.2

  • Si en la vista de puntos de datos se modifica el tipo de dato (KNX) dentro de la tabla de direcciones de grupos (no en la barra de propiedades) y a continuación se pulsa directamente "Actualizar", el ajuste realizado no se aplica.
  • Tenga en cuenta que en la introducción del valor especificado (vista de puntos de datos), no se lleva a cabo ninguna comprobación del valor introducido. Para realizar una entrada de datos correcta, tenga en cuenta tanto el texto de ejemplo como la descripción emergente. Además, la entrada debe diferenciarse de otras que, por ejemplo, se encuentren en el editor de lógica o en el editor de relojes temporizadores. Tenga siempre en cuenta el formato requerido por el editor.
  • Los valores que se escriben en el modo de simulación en un punto de datos de variables no se transmiten. Esto afecta únicamente a la simulación. Como es de esperar, en el módulo lógico operan los puntos de datos de variables.


Asistencia

Gira X1/L1: introducción de la contraseña de dispositivo

Antes de llevar a cabo una acción de dispositivo, es recomendable desbloquear el dispositivo por separado. Esto puede realizarse a través de la vista "Edificio y dispositivos" (botón derecho del ratón en Dispositivo -> Bloquear/desbloquear dispositivo).

Contraseña para módulos lógicos después de una actualización de firmware

Si se ha actualizado el firmware de un módulo lógico para el que hasta ahora no se había asignado ninguna contraseña o que no tiene una etiqueta adhesiva con contraseña de dispositivo, la nueva contraseña después de la actualización de firmware es "device".
Cambie la contraseña del dispositivo durante la configuración.

Gira X1/L1: el dispositivo no pertenece al proyecto

Cuando se copia un proyecto, se lee desde un dispositivo o el dispositivo carga la copia del proyecto, debe volver a conectarse el dispositivo físico con la plantilla de dispositivo.
Para ello haga clic sobre el dispositivo seleccionado y, a continuación, sobre "Activar asignación de dispositivo" en la barra de propiedades. El dispositivo volverá a visualizarse bajo "Nuevo dispositivo encontrado" y podrá incluirse de nuevo en el modelo de dispositivo.

OpenVPN y DHCP

La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP y no mediante configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conecten. Si desea usar el Gira X1 siempre con una dirección IP fija, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet) de forma que este siempre asigne al Gira X1 la misma dirección IP.

Gira X1/L1: guardar datos remanentes

El módulo lógico guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo pueden perderse datos en caso de caída de la tensión.

Gira X1/L1: la adjudicación de la dirección física requiere la descarga de la aplicación

El Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. En la programación de la dirección física dentro del ETS únicamente se asume la dirección del dispositivo. Las direcciones adicionales se asumen después de la descarga del programa de aplicación.

Gira X1/L1: retardo único en el primer evento

Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aprox. 1 segundo.

GPA: el servicio "127.0.0.1" no está disponible

Encontrará una descripción de la solución en el directorio "Troubleshooting". Este se encuentra en el directorio de instalación del asistente de proyectos Gira.
Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.2\Troubleshooting"