Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 366.400 Kb

Version: 2.6

Date: 28.06.2018

Download

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB

Dispositivos compatibles

  • Gira X1 V1: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Módulo lógico Gira V1: funciones de mantenimiento
  • Gira L1 V2: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Gira G1 V1: funciones de mantenimiento
  • Gira KNX, router IP V2: actualización del firmware
  • Gira KNX, router IP V3: funciones de mantenimiento
  • Gira S1: funciones de mantenimiento

Por funciones de mantenimiento se entienden la actualización del firmware, el reinicio y el restablecimiento de los valores de fábrica que se ejecutan a través del centro de mantenimiento (menú GPA -> Centro de mantenimiento).

Novedades de GPA v2.6

  • Parametrización de las nuevas funciones Gira X1 v2.1 - véanse las notas de la versión para Gira X1 v2.1.81
  • Los valores de puntos de datos pueden declararse como datos remanentes y, de este modo, no pierden sus valores en caso de fallo de corriente.
  • La actualización del firmware / el reinicio / el restablecimiento de los valores de fábrica de Gira S1 ahora solo es posible mediante una conexión de acceso remoto Gira S1.
  • Se mejoró el tratamiento de errores en caso de problemas con el Gira S1/ise Remote Access.
  • Se admite más de un dispositivo por proyecto. Volumen de proyecto máximo: 5 x Gira L1 y 1 x Gira X1
  • Los módulos lógicos proporcionados se actualizaron - véanse las notas de la versión para Gira X1 v2.1.81

Errores subsanados en GPA v2.6

  • El mensaje de la comprobación de la información geográfica con el uso de funciones astronómicas ahora conduce a la página de ajuste correcta.
  • Si se utiliza el portal de dispositivos Gira, ahora ya no es posible cargar el proyecto en el dispositivo sin indicar la contraseña.
  • Los mecanismos de protección de la base de datos se incrementaron, de modo que la pérdida de corriente del PC ya no puede tener como resultado una base de datos inconsistente.
  • Las unidades de los puntos de datos se actualizan ahora en la barra de propiedades de la vista de puntos de datos.

Asistencia

OpenVPN y DHCP

La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP y no mediante configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conecten. Si desea usar el Gira X1 siempre con una dirección IP fija, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet) de forma que este siempre asigne al Gira X1 la misma dirección IP.

Gira X1/L1: guardar datos remanentes

El módulo lógico guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo pueden perderse datos en caso de caída de la tensión.

Gira X1/L1: la adjudicación de la dirección física requiere la descarga de la aplicación

El Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. En la programación de la dirección física dentro del ETS únicamente se asume la dirección del dispositivo. Las direcciones adicionales se asumen después de la descarga del programa de aplicación.

Gira X1/L1: retardo único en el primer evento

Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aprox. 1 segundo.

GPA: el servicio "127.0.0.1" no está disponible

Encontrará una descripción de la solución en el directorio "Troubleshooting". Este se encuentra en el directorio de instalación del asistente de proyectos Gira.
Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.6\Troubleshooting"

Puntos de datos variables en la simulación

Los valores que se escriben en el modo de simulación en un punto de datos de variables no se transmiten. Esto afecta únicamente a la simulación. Como es de esperar, en el módulo lógico operan los puntos de datos de variables.

No se puede añadir el archivo de firmware

Si en la agregación de un archivo de firmware aparece el error de que no se trata de un archivo de firmware válido, pueden existir varias causas y el error se puede solucionar de la siguiente manera:

  • No se trata de un archivo de firmware oficial o el archivo se descargó de forma incompleta o errónea: En este caso, vuelva a cargar el archivo de firmware desde https://download.gira.de.
  • No están instaladas todas las actualizaciones de Windows necesarias. En este caso, instale esta actualización manualmente: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462