Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 1.124.025 Kb

Versión: 5.1.0.8566

Fecha: 25.04.2024

Descargar

Variantes de idiomas

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 10/11 con arquitecturas x86/x64 (Intel / AMD)
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB

Versiones de firmware compatibles

Con el GPA v5.1 se pueden configurar y poner en funcionamiento las siguientes versiones de firmware de dispositivos:

  • Gira One Server v1.1.400
  • Gira X1 v2.8.858
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.5.60
  • Interfaz de datos de IP/SIC Gira v1.1.41
  • Sistema de seguridad Gira Alarm Connect v2.0.246
  • Gira S1 v6.1.58 para la versión del dispositivo I00 y I01
  • Gira S1 v6.1.105 para la versión del dispositivo desde I02

Tenga cuidado de usar siempre las versiones de firmware de dispositivos en el proyecto que coincidan con la versión del GPA.

Novedades en GPA v5.1

  • General: El GPA puede utilizarse en italiano.
  • Gira One: Los sensores táctiles “Sensor táctil Gira 4 Komfort” y “Sensor táctil Gira 4 Komfort para System 55” se pueden utilizar en proyectos Gira One.
  • Gira One/Gira X1: Mejora en la introducción de las contraseñas de usuario con recordatorio de contraseña opcional.
  • Gira X1: Permite la lectura de proyectos GPLA que contienen un Gira X1. El GPA genera automáticamente un proyecto Gira X1 que consta de la estructura del edificio, puntos de datos y funciones de visualización.
  • Gira Alarm Connect: El sistema de seguridad Gira Alarm Connect ya no está disponible. El tipo de proyecto “Sistema de seguridad” ya solo se puede seleccionar en el tipo de proyecto “Gira X1/Gira L1” en los ajustes del proyecto. Los proyectos antiguos siguen siendo compatibles con la versión 5 del GPA.

Errores subsanados en GPA v5.1

  • Gira One: En la versión 5.0 del GPA, podía ocurrir que no se guardaran las notas de más de 280 caracteres. Se ha eliminado el límite de 280 caracteres.
  • Gira One/Gira X1: En versiones anteriores del GPA, podía ocurrir que, al transferir el proyecto Gira One/Gira X1 al servidor, se modificase el orden de los favoritos ya creados.
  • Todos los productos: En las versiones 5.0 y 5.0.1 del GPA, la ejecución de la puesta en marcha provocaba que no se volviera a habilitar la memoria de trabajo del PC utilizada tras la puesta en marcha.

Errores conocidos en GPA v5.1

  • Gira One: Si se utiliza un PC con varias pantallas para configurar Gira One en el GPA y visualizar el GPA en la segunda pantalla, los vídeos explicativos se visualizan con retardo.
  • Gira One y Gira X1: En raras ocasiones, es posible que el cuadro de diálogo “Escanear con teléfono inteligente” no muestre ningún contenido. Compruebe si existe una versión más reciente del controlador gráfico de su PC/portátil y utilícela. Actualmente se conocen problemas con los siguientes controladores: Intel UHD Graphics en las versiones anteriores a 31.0.101.3790 con un procesador Intel Core de la 12.ª generación.
  • Páginas web del dispositivo: Al utilizar el navegador Firefox, la contraseña de inicio de sesión en la página web del dispositivo no se puede insertar con Ctrl+V. Introduzca la contraseña con el teclado o utilice un navegador alternativo, por ejemplo, Chrome.
  • Gira One: Si utiliza la preselección de escenarios en un proyecto Gira One, los textos generados automáticamente para la variante de escenario se muestran en alemán en la aplicación Gira Smart Home, independientemente del idioma del GPA que se haya configurado al crear el proyecto. Puede ajustar estos textos manualmente en la aplicación Gira Smart Home.

Ayuda

  • Gira X1 - OpenVPN y DHCP

    La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP, y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP, en lugar de a través de la configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conectan. Si desea usar Gira X1 siempre con una dirección IP permanente, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet), de forma que este siempre asigne a Gira X1 la misma dirección IP.

  • Gira X1/L1: Guardar datos remanentes:

    El módulo lógico Gira L1 guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo, pueden perderse datos en caso de cortes de corriente.

  • Gira X1/L1: Para asignar la dirección física, es necesario descargar la aplicación. Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. Al programar la dirección física dentro del ETS, únicamente se aplica la dirección del dispositivo. Las demás direcciones se aplicarán después de descargar el programa de aplicación.
  • Gira X1/L1: Retardo único en el primer evento:

    Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aproximadamente 1 segundo.

  • Puntos de datos de variables en la simulación

    Los valores que se escriben en un punto de datos de variables en el modo de simulación no se transmiten. Esto afecta exclusivamente a la simulación. En el módulo lógico Gira L1, los puntos de datos de variables funcionan según lo esperado.

  • No se puede adjuntar el archivo de firmware:

    Si, al agregar un archivo de firmware, se muestra el error de que no se trata de un archivo de firmware válido, las causas pueden ser varias y el error se puede solucionar de la siguiente manera: