系统前提条件
- 操作系统: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 
- 空余的硬盘内存: 至少16 GB
 
- 工作存储器(RAM): 至少4 GB
 
所支持的设备
- Gira X1 v1: 配置/ 调试以及保养功能
 
- Gira v1 逻辑模块: 保养功能
 
- Gira L1 v2: 配置/ 调试以及保养功能
 
- Gira G1 v1: 保养功能
 
- Gira KNX IP 路由器 v2: 固件更新
 
- Gira KNX IP 路由器 v3: 保养功能
 
固件更新、重启以及恢复出厂设置被称作保养功能,通过保养中心(GPA 菜单-> 保 养中心)来执行。
GPA v2.2 中已纠正的错误
无法执行逻辑
在某些情况下,可能发生无法执行逻辑的情况。 如果在从设备(Gira X1 或 Gira L1)中删除项目后再次重新定位项目,则在这台设备上执行逻辑时,便可能出现上 述错误。
故障信息“ 项目整合检查失败”
调试及输出项目时,显示故障信息“项目整合检查失败”。 此故障信息可能在两 种情况下生成,但两种情况都已纠正:
- 一项功能的命名中只使用了空格。
 
- 在 Gira X1 应用程序版本 1.0 中创建了定时器,但已取消激活。 之后在 GPA 中 从 Gira X1 下载了运行时项目,并尝试将其重新投入运行。
 
GPA v2.2 内的常见错误
- 若在组地址表格(而非属性栏)内改变数据类型的数据点视图,然后直接按“ 更新”,所进行的设置不会被采用。
 
- 请注意,输入预设值(数据点视图)时,不对所输入的值进行检查。 请留意举例 文字以及提示工具,以便正确输入。 另外,该输入有别于其他输入,例如您在逻 辑编辑器内或者定时编辑器内看到的输入。 请始终按编辑器要求的格式输入。
 
- 在模拟模式中写到可变数据点上的值,不会被继续传递。 这只针对模拟。 在逻辑 模块上,可变数据点按预计的方式运行。
 
故障帮助
Gira X1/L1: 设备密码的输入
建议在进行一个设备操作之前,将该设备单独解锁。 这可以在“ 建筑和设备” 视 图内进行(用右鼠标器点击“ 设备-> 锁定/ 解锁设备”)。
固件更新后的逻辑模块密码
对于一个迄今尚未指定密码或者未贴设备密码的逻辑模块,如果您更新了其固件, 那么在固件更新后的新设备密码就是"device"。
请在配置时更改该设备密码。
Gira X1/L1: 设备不属于该项目
如果从一台设备读取复制项目,或者从设备处载入一个项目副本,就必须使这台设 备重新与设备模板物理连接。
为此,请点击已定位的设备,然后在属性栏内点击“ 解除设备分配”。 该设备将 重新显示在“ 新找到的设备” 栏目下,现在就可以将其拉到设备模板上了。
OpenVPN 和DHCP
Gira X1 中的 OpenVPN 功能只能与 DHCP 一起使用。在网络中必须有一个 DHCP 服 务器,而且 Gira X1 的网络必须通过 DHCP、而不是通过静态IP 配置初始化。 只有 这样,OpenVPN 服务器才能为连接的Client 客户端分配一个IP 地址。 如果您想使 Gira X1 始终使用一个固定的IP 地址,可以对 DHCP 服务器(大部分是互联网路由 器)进行配置,使其总是为 Gira X1 分配同一个IP 地址。
Gira X1/L1: 永久数据的保存
逻辑模块每15 分钟保存一次永久数据。 若在这个时间段之内停电,会使数据丢失。
Gira X1/L1: 若要规定物理地址,需下载应用程序
Gira X1/L1 提供多个物理地址。 当在ETS 内部编写物理地址程序时,只有设备地址 被采纳。 只有在下载了应用程序后,才采纳附加的地址。
Gira X1/L1: 首次事件时的一次性延迟
下载项目后,Gira X1/L1 对于第一个事件的反应延迟1 秒。
GPA: 无法访问服务"127.0.0.1"
解决方案说明见“ 故障排除” 目录。 这一部分在Gira Projekt Assistent 的安装 目录内。 示例: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.2\Troubleshooting"