系统前提条件
- 操作系统: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 
- 空余的硬盘内存: 至少16 GB
 
- 工作存储器(RAM): 至少4 GB
 
所支持的设备
- Gira X1 v1: 配置/ 调试以及保养功能
 
- Gira v1 逻辑模块: 保养功能
 
- Gira L1 v2: 配置/ 调试以及保养功能
 
- Gira G1 v1: 保养功能
 
- Gira KNX IP 路由器 v2: 固件更新
 
- Gira KNX IP 路由器 v3: 保养功能
 
固件更新、重启以及恢复出厂设置被称作保养功能,通过保养中心(GPA 菜单-> 保 养中心)来执行。
GPA V2.4 的新功能
- 远程访问区域经过了全面的修改。
 
- 从版本 2.4 起增加一个远程访问瓷砖图标,可通过“ 项目范围” 对话框将其激活。
 
- 支持通过新的 Gira S1(准备中)和 ise smart connect KNX Remote Access 实现安全远程访问。如此便可以:
 
- 简单安全地实现 GPA 项目(含保养功能,例如固件更新)远程编程。
 
- 简单安全地实现 ETS 项目远程编程。
 
- 清晰显示其他远程访问方式,例如 OpenVPN。
 
- 通过一项新增的项目导出功能,可导出不含任何密码的项目。(导出时无法删除 在 URL 中为 IP 摄像机等设置的密码。)
 
- 成功导入项目后,将着重显示相应的项目瓷砖图标。这样便可以在项目概览中立即找到导入的项目。
 
- 添加了三个新的机构(摄像机、多媒体、IP 连接)。它们都可以照常进行个性化 调整。
 
GPA v2.4 中已纠正的错误
- 在之前的 GPA 版本中,如果通过上下文菜单打开了一个项目,则在面包屑导航 中便会出现一个重复的条目。
 
- 在旧的 GPA 版本中,关闭并重新打开项目后,将不会再显示数据点的默认值。
 
- 如果 VPN 设置和 Gira 门户网站设置不完整,则在进行项目检查时会显示相应的 提示信息。
 
- 在卸载旧的 GPA 版本时,可能出现一同卸载新的 GPA 版本需要使用的固件文件 的情况。从版本 2.4 起已纠正这个错误,但在卸载旧版本 GPA 时(< 版本 2.4) 可能继续出现上述情况。
 
- 在将 Gira X1 目录设备与物理设备配对时,即使密码输入过程中断,但仍会显示 设备已成功配对的提示信息。
 
- 使用 GPA V2.3 进行调试时, Gira X1 应用程序中偏好的顺序会丢失。。
 
GPA v2.4 内的常见错误
- 请注意,输入预设值(数据点视图)时,不对所输入的值进行检查。 请留意举例 文字以及提示工具,以便正确输入。 另外,该输入有别于其他输入,例如您在逻 辑编辑器内或者定时编辑器内看到的输入。 请始终按编辑器要求的格式输入。
 
- 在模拟模式中写到可变数据点上的值,不会被继续传递。 这只针对模拟。 在逻辑 模块上,可变数据点按预计的方式运行。
 
故障帮助
OpenVPN 和DHCP
Gira X1 中的 OpenVPN 功能只能与 DHCP 一起使用。在网络中必须有一个 DHCP 服 务器,而且 Gira X1 的网络必须通过 DHCP、而不是通过静态IP 配置初始化。 只有 这样,OpenVPN 服务器才能为连接的Client 客户端分配一个IP 地址。 如果您想使 Gira X1 始终使用一个固定的IP 地址,可以对 DHCP 服务器(大部分是互联网路由 器)进行配置,使其总是为 Gira X1 分配同一个IP 地址。
Gira X1/L1: 永久数据的保存
逻辑模块每15 分钟保存一次永久数据。 若在这个时间段之内停电,会使数据丢失。
Gira X1/L1: 若要规定物理地址,需下载应用程序
Gira X1/L1 提供多个物理地址。 当在ETS 内部编写物理地址程序时,只有设备地址 被采纳。 只有在下载了应用程序后,才采纳附加的地址。
Gira X1/L1: 首次事件时的一次性延迟
下载项目后,Gira X1/L1 对于第一个事件的反应延迟1 秒。
GPA: 无法访问服务"127.0.0.1"
解决方案说明见“ 故障排除” 目录。 这一部分在Gira Projekt Assistent 的安装 目录内。 示例: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.3\Troubleshooting"