- Gira X1 - OpenVPN y DHCP
La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP, y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP, en lugar de a través de la configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conectan. Si desea usar Gira X1 siempre con una dirección IP permanente, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet), de forma que este siempre asigne a Gira X1 la misma dirección IP.
- Gira X1/L1: Guardar datos remanentes:
El módulo lógico Gira L1 guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo, pueden perderse datos en caso de cortes de corriente.
- Gira X1/L1: Para asignar la dirección física, es necesario descargar la aplicación. Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. Al programar la dirección física dentro del ETS, únicamente se aplica la dirección del dispositivo. Las demás direcciones se aplicarán después de descargar el programa de aplicación.
- Gira X1/L1: Retardo único en el primer evento:
Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aproximadamente 1 segundo.
- Puntos de datos de variables en la simulación
Los valores que se escriben en un punto de datos de variables en el modo de simulación no se transmiten. Esto afecta exclusivamente a la simulación. En el módulo lógico Gira L1, los puntos de datos de variables funcionan según lo esperado.
- No se puede adjuntar el archivo de firmware:
Si, al agregar un archivo de firmware, se muestra el error de que no se trata de un archivo de firmware válido, las causas pueden ser varias y el error se puede solucionar de la siguiente manera: